This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:SN74LV4T125散热焊盘尺寸

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/783088/sn74lv4t125-sn74lv4t125-thermal-pad-dimensions

器件型号:SN74LV4T125

您好!

对于封装 RGY (S-PVQFN-N14)、SN74LV4T125上的散热焊盘的尺寸是多少?

数据表中未显示任何封装尺寸、但链接至封装信息文档 MPQF114G: RGY (S-PVQFN-N14)的机械数据。

它 也不显示散热焊盘尺寸、并告诉我在数据表中查看详细信息。

可以告诉我散热焊盘的尺寸吗?

谢谢

此致

Fiona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Fiona:

    它在第23页中列出。
    散热焊盘尺寸标称值2.05 * 2.05 mm。