This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:逻辑电平转换器-一个电源关闭

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/782957/sn74avc8t245-logic-level-translator---one-supply-off

器件型号:SN74AVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245

您好!

在 SN74AVC8T245等器件中、如果其中一个电源 VCCB 在 VCCA 和 DIR 引脚为0V 时上电、芯片是否会损坏

此致、

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    关闭其中一个电源后、该器件不会损坏。
    实际上、在此期间 IO 端口处于高阻态、因为该器件支持 Ioff Vcc 隔离功能。
    应用是什么、您可以考虑使用新发布的 SN74AXC8T245吗?