This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4060B:CD4060B 输出大约2K 的频率

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/782298/cd4060b-cd4060b-outputs-a-frequency-of-about-2k

器件型号:CD4060B

该电路的输出频率是多少仅为20Hz? 我想输出大约2K 的频率。 如何调整参数,到目前为止我已经使用的参数显示在原理图中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    15V 时的最小振荡器频率被列为690kHz。

    您是否希望获得2kHz 输出或2kHz 时钟频率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我的电源为3V、我需要获得2kHz 的时钟信号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    我认为这是一个重复的帖子、也在这里:
    e2e.ti.com/.../782616