This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC00-SP:太空谱系

Guru**** 2933260 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54HC00-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/782878/sn54hc00-sp-space-pedigree

器件型号:SN54HC00-SP

我们恳请您提供自2002年以来使用部件号为5962-8403701VCA (SN54HC00-SP)的太空飞行谱系和/或太空飞行计划。

此致、

-标记伤害

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、
    我即将发布到您提出此问题的另一个主题。 我正在等待我们的营销团队提供的信息。
    我将关闭这个、并保留这个。
    对于后代、可在以下位置参考: e2e.ti.com/.../773487

    自2003年以来、我们已售出超过500台 HC00。 我在2003年之前没有数据。
    我们无法提供客户信息。 我们没有这些部队可能已飞行的特派团的数据。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水