This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:SD 卡访问错误

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/781636/txs02612-access-error-to-sd-card

器件型号:TXS02612

大家好、

当1.2V/4ns 噪声刚刚到达 DAT0B0时、客户观察到 SD 卡访问错误。 在访问错误中、尽管 预期为低电平、但 DAT0A 电平仍为3.3V。 我们认为内部的一次性电路在 Vcc/2附近工作、因此如果将1.2V 噪声输入到 DAT0B0、则 DAT0A 应该仍然是低电平。 请参阅客户提供的以下屏幕截图、并让我们知道 为什么 DAT0A 从低电平变为高电平仅为1.2V 噪声?

此致、

6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jun、

    1.2V 电平大于 VIL 电平、因此不能视为低电平。 您是否知道输入为什么具有1.2V 信号以及避免这种情况的任何方法?
    我们假设触发点在~Vcc/2附近的一次性电路、但我们无法或无法在数据表中保证。
    为什么在另一个波形上看不到它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas San、您好!

    对于 DAT0B0的1.2V 输入、电压保持在 VIL (最大值0.15V)和 Vcc/2 (1.65V、单次触发运行的阈值)之间。 在这种情况下、DATA0A 的正确输出电压是多少? 您是否认为 DAT0A 输出为什么变为1.2V 噪声信号的3.3V?

    请尽快向我们提供您的想法/意见?

    Reagards、
    6月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas San、您好!

    此外、您是否有过这样一种行为的经历、此行为通过您的客户的 VIL (max)和 Vcc/2之间的输入电压表现出高电平?

    此致、
    6月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jun-San、

    1.2V 信号不是噪声。 噪声处于 UV 或 mV 电平。 除 Vil 级别外、设备无法保证 OneShot 能够触发低于 Vcc/2的低电平状态。 在输入线上放置一个串联电阻是否有助于减少输入端不必要的干扰?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas San、您好!

    感谢您的评论。 另外、如果输入电压介于 VIL (max)和 Vcc/2之间、请告知我们该器件的行为是什么? 此外、您是否曾听到过其他客户在您的体验中出现的同样现象?

    此致、
    6月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jun、

    VIL 和 VIH 电平之间的行为是不确定的。