This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104中的过冲

Guru**** 2893030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/782393/txs0104e-overshot-in-txs0104

器件型号:TXS0104E

大家好、

我的客户使用 TXS0104传输 SD 卡总线的电压。

原理图如下所示:

A 端口为1.8V、B 端口为3.3V。

它们可以看到 A 端口和 B 端口中的过冲、如下所示:

一个端口

B 端口

过冲的电压不会大于绝对值、但大于建议 值

  

那么、您能帮助分析过冲的原因吗?

此外、如果过冲电压大于建议的 VIH、这可能是什么原因? 它是否会导致某些规格下降?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    这是一个时间刻度小于5ns 的瞬态事件、我不会很担心。 建议值为 VCCI、但对于直流值、而不是像这样的瞬变、
    如果您有任何其他问题、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!
    时间刻度是多少? 您是指一次性函数吗?
    那么、您的意思是我们向输入端口输入大于 VCCI 的直流电压、这将导致内部电路出现故障?

    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    范围上的时间刻度为10ns/div、另一个为2.5ns/div。
    是的、建议输入端口的直流输入电压不要超过 VCCI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!
    因此、您的意思是过冲是常见情况。
    但数据表中的测试结果未显示过冲。
    这是由匹配电阻器还是电容负载引起的?
    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lacey、

    过冲/下冲有时是不可避免的且常见的、当过冲超过绝对最大额定值时、我会担心。
    借助匹配的阻抗、负载效应、可以将其最小化。