This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH2T45:SN74AVCH2T45DCUR 中的抖动

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/782334/sn74avch2t45-jitter-in-sn74avch2t45dcur

器件型号:SN74AVCH2T45

你好

我在项目中使用的是 SN74AVCH2T45DCUR 器件。 我将提供高达150MHz 的时钟输入信号。 此器件用于我们的设计、可将1.8V 时钟电平转换为1.2V 电平。 抖动、延迟等方面是否存在任何问题

此致

Nidhi P Shetty

SN74AVCH2T45DCUR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nidhi、

    该器件的额定工作频率>200MHz、因此可实现150Mhz 的工作频率。
    此器件没有进行抖动测量,但根据抖动,应用程序是否有任何特定的关键性? 预期的性能是什么? 需要150Mhz 时钟信号的应用是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    感谢您的更新。 将为 FPGA 输入参考时钟提供1.8V 至1.5V 电平转换时钟。
    此致
    Nidhi P Shetty
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新。