This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:是否有最短的时间来改变信号方向?

Guru**** 2912160 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/782657/txb0108-is-there-the-minimum-time-to-change-signal-direction

器件型号:TXB0108

 我的一位客户正在为其下一个产品评估 TXB0108。

 他们需要知道上拉/下拉以改变 TXB0108信号方向的最短时间是多少 。

   是否有最短的时间来改变信号方向?

 请您回复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazuya San、

    信号变化时序没有最小值。 它将基于系统设计、以尽可能避免总线争用。
    您还可以参考数据表中的时序规格 tdis 和 ten、其中涉及 OE 引脚置为 A/B 时序。
    这样、它将确保在方向变化情况下禁用器件。