This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否具有输入位于引脚1的缓冲器 IC?

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/782596/does-ti-have-buffer-ic-that-the-input-is-at-pin1

大家好、  

TI 是否具有输入位于引脚1的缓冲器 IC、如下所示?

如果是、请提供建议、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否正在尝试更换任何竞争对手的器件?
    这是否也是施密特触发输入?
    我们似乎没有您描述的设备、但请告诉我您的想法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以通过将两个输入绑定在一起、将和门配置为用作缓冲器。 在某种程度上、可以做到这一点。