This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204D:Vrefa=Vrefb 的信息和#39?

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/782868/lsf0204d-what-s-about-vrefa-vrefb

器件型号:LSF0204D

尊敬的器件专家:

  我们对不同的电平转换没有疑问;但对于相同的电平、这意味着 Vrefa=Vrefb? 我们确实为 EVM 设计提供了此选项。  

谢谢!

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil、

    我们一侧的建议也在数据表中提到、VrefB 必须至少比 VrefA 高0.8V。
    由于两个电压相同、偏置设置不正确、导致信号钳位到低于预期值约1V。
    您可以参阅应用手册:
    www.tij.co.jp/.../scea060.pdf