This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:EN 引脚对 VPU (=5V)短路时运行

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/782560/lsf0108-q1-operation-when-en-pin-short-to-vpu-5v

器件型号:LSF0108-Q1

你好

我们有一些问题,您能在下面告诉我们吗?

1:

根据数据表"9.2.0.1.2"、它描述了"EN 输入必须连接到 Vref_B、并且两个引脚都通过上拉电阻器拉至高侧 VPU
(kΩ 为200 μ A)。"

  如果上拉电阻短路且 EN 引脚直接连接到 VPU (=5V)、在这种情况下是否存在任何问题?

  例如、器件阻尼或不正确运行。

2:

我们应该如何处理 未使用的终端?
我可以保持打开状态吗?

此致

Yamane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yamane、

    应用要求是什么?
    将200k Ω 电阻直接连接到 VrefB、并将 EN 直接连接到5V、这不会导致器件损坏、而是导致操作/转换错误、因为偏置电压不再通过 VrefA 设置。
    是的、您可以将未使用的端子保持断开状态。
    您是否曾参考过有关 LSF 操作的常见问题解答以及有关逻辑分钟的相关视频?
    e2e.ti.com/.../742100
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shreyas

    感谢您的回答。
    客户认为群发器模式分析作为客户的 ECU、作为其一部分、他们验证上拉电阻器短路模式。
    我理解您的答案。

    感谢您提供有关 Logic Minute 上的视频的信息、我将对其进行检查。

    请关闭此案例


    此致
    Yamane
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yamane、

    如果您有任何疑问、请告诉我。
    如果此查询已解决、请单击已解决按钮。 谢谢你。