This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC244ANSR 和 SN74HC244NSR 之间是否有任何差异?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/782561/is-there-anything-difference-between-sn74hc244ansr-and-sn74hc244nsr

主题中讨论的其他器件:SN74HC244

大家好、

SN74HC244ANSR 和 SN74HC244NSR 之间是否有任何差异?

我找不到 SN74HC244ANSR 的数据表。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nhuan、

    SN74HC244A 不应在线。 感谢你提请我们注意这一点,我要求将其删除。