This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCA406L:SN74AVCA406L

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/780325/sn74avca406l-sn74avca406l

器件型号:SN74AVCA406L

TIサポートセンターご担当者様 μ A

いつもお世話になっております。川上と申します。μ A

上記ICにて、技術的なご質問がございます。μ A

一時的に、電源電圧をVCCA:3.3V、VCCB:0Vにし、B側のピン全てをハイインピーダンスにするな使用を考えております。μ A
このとき、A側のピンをDIR設定で出力に設定した場合、何が出力されるのでしょうか?μ A
我们计划暂时将电源电压设置为 VCCA:3.3V、VCCB:0V、并使 B 侧上的所有引脚均为高阻抗。
此时、当 A 侧引脚设置为使用 DIR 设置输出时、输出是什么?

例如)
VCCA:3.3V
VCCB:0V
CMD-DIR:L (CMDB 至 CMDA)

⇒CMDA:? (H、L 或 Hi-Z?)

データシート上には、下記の記載しか無いようですが詳細の情報があれば頂きたいです。μ A
虽然数据表上似乎只有以下说明、但我想知道是否有详细信息。

【如果任一 VCC 关闭(VCCA = 0V 和/或 VCCB = 0V)、则所有输出都将置于高阻抗状态以节省功耗。】

以上です。よろしくお願いいたします。μ A

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kenichi、

    请帮助将整个帖子翻译成英文。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ShreyasRao、

    很抱歉耽误你的回答。

    我有两个问题。

    1。
    长时间与单侧电源配合使用时、设备是否有任何损坏? 是否得到保证?
    数据表包含以下说明、但未找到更多详细信息。

    '如果任一 VCC 被关闭(VCCA = 0V 和/或 VCCB = 0V)、所有输出被置于高阻抗状态以节省电能。'

    2.
    我们计划将电源电压设为 VCCA:3.3V、VCCB:0V、并使 B 侧的所有引脚均为高阻抗。
    此时、当 A 侧引脚设置为使用 DIR 设置输出时、输出是什么?

    例如)
    VCCA:3.3V
    VCCB:0V
    CMD-DIR:L (CMDB 至 CMDA)

    ⇒CMDA:? (H、L、Hi-Z 或未定义?)

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kenichi、

    是的、您可以将 Vcca 或 Vccb 设置为0V、使 A 和 B 端口都处于高阻态模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ShreyasRao、

    感谢您的回答。
    我理解 NO2的问题。

    请回答第一个问题。
    如果您不理解问题的含义、请与我联系。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kenichi、

    我在同一发言中回答了这两个问题。 您可以使用单电源、其他端口可固定在0V (不保持悬空)、以确保 A/B 端口上具有高阻态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ShreyasRao、

    我明白没有问题。

    非常感谢。
    此致、