This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:RGMII 应用

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, SN74AXC8T245, SN74AVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/782538/sn74avc16t245-application-for-rgmii

器件型号:SN74AVC16T245
主题中讨论的其他器件:SN74AVC8T245、 SN74AXC8T245、

大家好、

我的客户还想知道 SN74AVC8T245的偏斜是否可以支持 RGMII 应用。 在哪里可以找到相关答案。

数据速率约为125Mbps。

我们看到偏移小于1ns、对于 COMS 器件、偏移小于250ps。

另外、另一个问题是上升时间和下降时间。

你能在这方面提供帮助吗?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    您可以考虑使用 SN74AXC8T245、并参阅以下应用手册:
    www.ti.com/.../scea065.pdf

    AXC 的典型偏斜性能约为100-200PS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!
    我还推荐使用 SN74AXC8T245。
    但客户仍然想知道偏斜、并且需要评估可支持的 SN74AVC16T245的应用。
    因此、可能需要您的帮助才能了解这一点。
    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    正在考虑使用什么封装的 AVC16T245?
    我建议使用 AXC8T245、该器件在应用手册中测量了偏斜。
    此外、在帖子中、您提到了125Mbps、还是应该是125MHz? 我认为 RGMII 规范需要500ps 的偏斜、因此 AVC 或 AXC 能够支持 RGMII 规范。