This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:放置

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/861014/lsf0108-placement

器件型号:LSF0108

1) 1)为什么应将 LSF 器件放置在高压侧?

2) 2)上拉电阻是否应靠近 LSF 设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不清楚你的第一个问题。 您能指定这话什么意思吗?

    LSF 器件是无源转换器。 它没有任何驱动强度。 上拉电阻器的放置方式无关紧要。 不过、建议尽可能缩短布线长度。 下面是我们创建的 LSF 器件的整个系列。 我建议您观看整个系列、因为它非常短。

    https://training.ti.com/introduction-voltage-level-translation-lsf-family?context=1134826-1139264-1134789

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、在 LSF 布局指南中、指定了"将 LSF 放置在靠近高压侧的位置"。 我想这意味着、如果我们的电压从1V8转换到3V3、则 LSF 器件应靠近需要转换的3V3引脚。 为什么是这样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    靠近目标器件放置会限制布线长度、进而减少 LSF 输出上的寄生容性负载。 如前所述、LSF 是一款无源转换器器件、它依赖于外部上拉电阻器来实现电平转换。 负载较高时、转换时间(RC 时间)将更长、并将限制 LSF 可以支持的最大工作频率。 布局部分是一个指南、但不是一个要求。

    布线长度越长、电容负载越高、频率支持值越低或支持相同频率所需的电阻越低。