This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT125:SN74ABT125D 的热性能信息请求(SOIC 封装)

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/860971/sn74abt125-thermal-information-request-for-sn74abt125d-soic-package

器件型号:SN74ABT125

大家好、

我们的客户正在寻找 SN74ABT125D (SOIC 封装)的热性能信息
唯一可用的信息是 θJA。

请告诉我可用的热性能信息、尤其是 θJC 和 θJB 的热性能信息

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathon、

    我已提交此器件的热性能请求。 通常需要2周才能获得结果。 由于节假日,这种情况可能会更迟一些。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    给你!

    谢谢!

    卡兰