This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 5962-8771001与59628771002对比

Guru**** 2618435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM158A, LM158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/855725/5962-8771001-vs-59628771002

主题中讨论的其他器件:LM158ALM158

我们使用的是5962-8771001、但现在很难找到器件。   我们希望在其位置使用5962-8771002高剂量器件、因为它可用。  但 VOL 规格有很大不同。   如果未在辐射剂量范围内进行测试、是否知道5962-8771002是否具有与5962-8771001相同的规格?   我们的设计没有辐射要求。

谢谢

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    要完全回答您的问题、我需要知道您请求的整个器件型号(编号后的字母)。  

    通常、5962-8771001是 LM158、而5962-8771002是 LM158A。   LM158A 的规格比 LM158更严格。  

    这两个部分都有军事等级,编号后的字母表示。   您可以订购 军用级的5962-8771002。

    是具有辐射规格的航天级产品。  这些值分别为5962L877100xxx (50krad)或5962R877100xxx (100krad)。   如果编号为5662-877100xxx、则没有辐射规格。

    航天级产品也将在数字之后有一个 V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在尝试用5962-8771002GA 替换5962-8771001GX。      我们不会处于辐射环境中、因此我想知道1002的规格是否会达到  或优于1001。

    谢谢

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike

    正如我刚才的答覆所说,1002的规格比1001更严格,可以直接取代它。