This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4541B:建立时间

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/856966/cd4541b-setup-time

器件型号:CD4541B

在技术规格的第5页中、说明"在初始上电后需要一个等于一次性输出宽度的设置时间、在此期间输出将为高电平。"

如果我理解正确的话、如果我设置一个单次触发时间、说30分钟、然后在加电时、无论 MR 处于什么条件、都将出现30分钟脉冲。 是这样吗?

谢谢、

Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

     无法将单次触发时间设置为30分钟。 是的、无论 MR 的值是多少、器件的输出都将为高电平。 RC 的频率必须在1kHz 和100kHz 之间进行选择。 这限制了一次触发时间、因此无法进行30分钟的操作。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 内部时钟的限制、因此我计划使用外部时钟。

    除此之外、我希望更好地了解 MR 和启动的行为。

    如果我使用施加的功率作为计数器的开始、我应该如何连接 MR、还是这很重要?

    我可以使用施加的功率来启动计数器吗? 在一段时间内、我只需要1个正脉冲、然后使输出变为低电平并保持低电平、直到我切断电源并重新应用它。

    感谢你的帮助。

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    您可以使用自动复位引脚来满足您的要求。

    通过将自动复位输入(引脚5)设置为逻辑“0”并打开电源来初始化时序。 如果引脚5设置为逻辑“1”,则自动复位电路将被禁用,直到施加正主复位脉冲并恢复到低电平,计数才会开始。

    是否希望器件在上电时产生高脉冲? 然后、您只需将"Auto Rest (自动静息)"设置为逻辑0、并将 PIN 9设置为"High (高电平)"。 然后、器件输出应该为高电平、以计算加电时的输出数量。 主复位引脚应在此期间保持低电平。

    您始终可以订购一些样片来测试和验证此操作。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan、

     

    我们希望确保我们了解该器件的操作。

    如果我们将引脚5 (AR)、6 (MR)和10 (MODE)连接到 GND、将引脚12 (A)、13 (B)和9 (Q SEL)连接到 VCC 并为器件加电、则输出将在编程的时间内变为高电平(在本例中为 Clk Freq/65536) 然后、输出将变为低电平并保持低电平、直到我们切断电源并重新供电。

    这是正确的吗?

     

    非常感谢您的帮助。

     

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    是的、这是我预期会发生的情况、因为这是数据表中提到的情况。 但是、我会在使用前通过订购样片和测试器件来确认这一点。 我对这个问题缺乏有用的答案感到抱歉。 这些是我们的一些旧部件、信息不是很清楚。

    谢谢!

    卡兰