This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTLPH16912:SN74GTLPH16912GR 控制输入端接

Guru**** 2814495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/861440/sn74gtlph16912-sn74gtlph16912gr-control-inputs-termination

器件型号:SN74GTLPH16912

你(们)好

如果我使用 SN74GTLPH16912GR 从 B 到 A 的方向、那么控制信号 i.e、CLKAB、LEAB、OEABn 和 CEABn 需要遵循什么端接?

此致

Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    数据表中提供了 A 至 B 的真值表。如果您注意到第一个脚注、它提到同一个表可以应用于方向 B 至 A

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Karan

    感谢您的回答。

    我阅读了真值表下面提供的说明。 但我的问题是、根据数据表、当数据流从 A 到 B 显示时、它不会对 B 到 A 控制信号的端接说任何话。

    此致

    Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    脚注中的第二项说明对此进行了澄清。

    "不建议同时将 OEAB 和 OEBA 设置为低电平。"

    这意味着当数据流的方向为 A 到 B 时、OEAB 为低电平、OEBA 为高电平。

    根据真值表、当 OE 引脚为高电平时、控制逻辑的其余部分无关。 因此、您可以将控制逻辑的其余部分绑定为高电平或低电平。 只需确保它们不会悬空。

    谢谢!

    卡兰