This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVCH32973:热性能信息

Guru**** 2614915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/855143/sn74alvch32973-thermal-information

器件型号:SN74ALVCH32973

您好!  

大家好。  

我们的客户正在寻找74ALVCH32973ZKER 的热性能信息。  

请向我们提供此信息。

谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我请求热阻(theta_JA、theta_jb、that_jc 等)

    此外、我知道、最高结温与 150C 数据表中列出的最大 Tstg 相同。 对吧?

    期待您的回应。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已提交热性能申请。 请等待长达数周的时间才能获得结果。

    您对最高结温是正确的。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karen、

    感谢您提交我的热性能申请。 我要等这个。 还有一个问题、通常需要多长时间才能获得结果?  

    再次感谢!


    此致、  

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    获得结果需要不到2周的时间。 我会在得到这些信息后立即将其发布在这里。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    我希望你们做的很好。

    我想知道是否有上述请求的更新? 非常感谢您的回答。  

    谢谢。  

    -Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    我正在努力尽快为您提供这些价值观。 由于节假日、热结果会延迟。

    我已联系过热性能团队、要求尽快完成。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    你过得怎么样? 我希望你们做得好。

    我只想知道此请求的状态。 如果您能为我提供最新信息、我将不胜感激。

    谢谢你。  


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    很抱歉耽误你的时间。

    以下是您所寻找的热性能。

    谢谢!

    卡兰