This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:适合双向电平转换器的阻抗匹配设计

Guru**** 2922820 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/860421/sn74lvc1t45-proper-impedance-matching-design-for-bidirectional-level-translator

器件型号:SN74LVC1T45

大家好、

是否可以采用与 SN74LVC1T45兼容的阻抗匹配电路。 我在输入和输出端有两个150R 用于阻尼。

在使用75欧姆 BNC 到 BNC 连接器测量定制板的输出时、我将获得以下输出:-

8MHz

随着频率的增加、输出不良。 所以我怀疑这是一个不匹配的现象。

有人能不能提供任何有关此问题的药物?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、GIVI、

    150欧姆可能会过大、33-50应该会过大。 我会尝试使用有源探头测量信号、因为有源探头的电容会更低、测量时应提供更清晰的信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我将尝试使用建议的电阻器值。 阻抗匹配电路怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于有源探头、在终端应用中、我们使用 BNC 到 BNC 电缆进行连接。 因此、我将使用 BNC 到 BNC 75欧姆电缆进行测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BNC 电缆可增加高达120pF 的电容负载。 如果您有10个无源探头、这也是理想之选。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过在输入和输出端添加两个拉接地的电容器(12pf 和15pF)进行了一些微调。 波形中有一些改进、但波形的上升沿和下降沿仍然存在一些问题。 我需要在波形的上升沿和下降沿进行改进。 你能建议什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人可以建议什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GAVI、

    请参阅有关阻抗匹配的常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/763609

    此外、请参阅设计注意事项应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/sdya002/sdya002.pdf