This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:传播延迟

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774, TMUX1134
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/861487/sn74axc4t774-propagation-delay

器件型号:SN74AXC4T774
主题中讨论的其他器件: TMUX1134

您好!


我们设计了一个采用 SN74AXC4T774的 PCB、用于将 SPI4信号从/转换为3V3 (=VCCB)到/从1V2 (=VCCA)域。

根据 SN74AXC4T774数据表、我们预计 MISO 信号的延迟不会超过12ns、SCLK/CSN/MOSI 信号的延迟不会超过7ns。

但通过使用示波器、我们可以通过 SN74AXC4T774器件观察高达15ns 的传播延迟。

换句话说、当涉及到采样 MISO 时、与 SCLK 的下降沿相比、3V3域中的 MISO 具有高达30ns 的延迟。 这与我们要求的12MHz SPI 频率不兼容。

那么 ,您能否通过 SN74AXC4T774确认传播延迟,它应该在12MHz 下与 SPI 配合使用? 最重要的是,您能否提供有关如何减少此传播延迟的指导?

谢谢、

Julie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julie、

    由于节假日,我们的答复被推迟。 我们将于周一返回帮助您。

    同时、您能否提供完整的电路原理图? 您还能提供延迟信号的示波器截图吗?

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的值是在负载为15pF 时测得的。 您是否有较长的布线、电缆或连接器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan 和 Clemens、大家好、

    感谢您的快速回复。

     

    下面是原理图摘录。

     

    SPI 主器件连接到3V3处的绿色信号。 它是配置为在 SPI 模式3中在 SCLK 上输出12MHz 的 Raspberry PI 3 B+。

    SPI 从器件连接到 1V2处的_DB 红色信号(VDDIO = 1V2)(I2CS_DB 被永久地连接至低电平 在 TMUX 内选择_SPI_DB)。 它连接到受测的自制 SPI 从器件。

    布线长度非常短、根本没有电缆。

     

    为了更轻松地描述 SN74部件传播延迟的特征,我们替换了:

    • 在 SCLK 上以 GBF @ 12MHz 的频率运行 RPI、并在不连接自制器件的情况下监控 SCLK_DB
    • 由 Miso_DB 上的 GBF 制作的原型器件、并监控 MISO、而不连接 Rpi

    我将尽快附加延迟信号的示波器截图。

    Julie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan 和 Clemens、大家好、

    在研究是否可以向 SN74AXC4T774器件的输出端添加任何电容时、我们最终发现 TMUX1134向 SCLK 和 MISO 路径添加了电容、如其数据表中所述。 移除 TMUX1134降低了路径负载、然后 我们可以通过 SN74AXC4T774器件大幅降低传播延迟! 现在、我们回到了数据表时序范围内。

    非常感谢!

    Julie