This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS4558:关于 VSIM*启动时间(TSTR)

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS4558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/861018/txs4558-about-vsim-start-up-time-tstr

器件型号:TXS4558

您好!

 

关于 TXS4558上的 VSIM*启动时间(TSTR),我的客户提出了一个问题。

(问题)

・TSTR 的起始点是什么?

它是 CSELsignal 边沿点吗? 还是 VSEL*信号边沿点?

还是在 Vsim 上升期间从点(ex.10%)到点(ex.90%)?

如果是、则取决于输出电流或容量。

我的理解是正确的?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    由于节假日、我们的回复会延迟。 我已向我们的翻译专家通报了您的询问、他应在周一直接与我或您联系。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    启动时间为 Vsim1或 Vsim2上升时间、在电流和输出电容的规定测试条件下、在整个过程/温度变化范围内从10%上升到90%。

    所有其他引脚均处于各自的默认状态、以选择 Vsim1/2运行。