This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:SN74AXC8T245

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245, TCA9406, TXS0102, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/861158/sn74axc8t245-sn74axc8t245

器件型号:SN74AXC8T245
主题中讨论的其他器件: TCA9406TXS0102LSF0102

您好!

SN74AXC8T245 电压转换器(电平转换器)是否可用于转换 SPI 或 I²C Ω 信号?

非常感谢您的参与

Mohammad  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可用于 SPI。

    Δ Σ I²C 开漏信号、因此您必须使用 TXS0102/TCA9406或 LSF0102等移位器。