This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:LSF0102逻辑高电平范围

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, SN74LVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/860631/lsf0102-lsf0102-logic-high-range

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2T45

大家好、

客户需要将高电平范围 介于2.4V-5V 之间的信号转换为标准3.3V/1.8V LVCMOS 电平。

LSF0102能否支持此功能? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、LSF0102支持这些电压范围。

    SN74LVC2T45也可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    当 SN74LVC2T45 为5VDD 电源时,它只有0.7*VDD 高电平。 当5V 电源时、它能否支持2.4V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用2.4V 电源时、它支持5V 电压。