This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV595A:在没有额外缓冲器或帮助的情况下、可以使用多少个"这个595 IC "

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV595A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/861051/sn74lv595a-how-many-can-be-used-this-595-ic-without-additional-buffers-or-helps

器件型号:SN74LV595A

我在公司产品中使用了 SN74LV595A。

但我想知道如何计算可以使用的数量。

当使用 MCU 控制 RCLK 和 SRCLK 引脚时、无需额外的缓冲器或帮助即可使用多少个引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个额外的芯片都会增加线路上的容性负载(请参阅 CI 规格)。 这可能会减慢开关速度;其大小取决于 MCU 的驱动强度。

    要了解可以达到的距离、请在线路上放置一个100pF 电容器、并使用示波器检查波形。