This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC07A:此 IC 的故障率过高

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC07A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/858601/sn74lvc07a-failure-rate-of-this-ic-is-too-high

器件型号:SN74LVC07A

你(们)好

我们在许多应用中将 SN74LVC07A 用作缓冲器以及从3.3到5V 的电压转换器。 但是、我们在这些 IC 中面临很多故障、因此无法理解原因。 例如、我们将此 IC 用作电压为3.3V 的矩阵键盘的缓冲器。 在许多情况下、其中一条线路出现故障、即即使输入发生变化、输出仍保持在同一电平。  您能不能像这些 IC 出现故障的原因一样提供帮助?e2e.ti.com/.../lv_5F00_issue.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最常见的损坏原因是超出了绝对最大额定值。 我想您可以通过钥匙获得 ESD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果在建议的数据表规格之外使用器件、则器件会出现故障的原因有很多。 您必须向我提供有关我们的用例的更多信息、以便我了解导致此故障的违反规格。 正如 Clemens 提到的、ESD 可能是您部件出现故障的原因。 我们的器件仅在制造过程中具有 ESD 保护规格。 因此、我建议为您的器件添加外部 ESD 保护。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    所需的信息类型请告诉我。 在我的用例中、我将其用作3.3V 至5V 的电压转换器、或用作缓冲器。 至于 ESD、我不认为这是发生故障的原因、因为没有金属部件暴露在 ESD 下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parag、

    您使用的是多大尺寸的上拉电阻器? 线路驱动的负载类型是什么? 您的器件工作频率是多少?

    当您说器件发生故障时、即使输入发生变化、输出也不会改变、输出是始终处于低阻抗还是高阻抗状态?

    您说您的输入信号来自矩阵键盘、是否已正确消抖? 输入端信号的上升和下降时间是多少?

    我在您发送的小型原理图上看到了3个器件。 3个器件中的特定单个器件是否出现故障? 还是随机地选择其中一个?

    我建议您从 TI 开始 FA。 您必须发送一些损坏的样片进行测试。 他们将检查 ESD 单元是否已损坏、我们将知道 ESD 的答案。

    谢谢!

    卡兰