This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC164:GND 电流风险

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/859527/sn74hc164-gnd-current-risk

器件型号:SN74HC164

你(们)好

当客户测试引脚7 GND 的最大电流时、发现瞬时电流为54.5MA、超过规格中所示的50mA 电流。 通过测试获得的波形如下:

54.5mA 的电流是否会对 芯片造成风险?

2. SN74HC164的设计是否有较大的裕度?在规格中、裕度大于50mA?

此致、

黄威斯利

电子邮件:wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这会对芯片造成风险。 我建议尝试减小器件灌电流的大小。 在输出端放置一个小电阻器将有助于实现这一点。 绝对最大值条件上没有较大的裕度。 接近器件上的绝对最大值运行可能已导致损坏。 因此、最好远低于绝对最大值并尽可能接近建议的条件。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karen

    感谢您的回答。

    1.您的意思是我应该按如下方式连接一个电阻器吗?

    2.您能推荐 R 值进行连接吗?

    此致、

    黄威斯利

    电子邮件:wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切勿增加电源引脚(VCC 和 GND)处的阻抗。

    在输出引脚(Qx)处放置限流电阻器、以产生高电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karen、Ladisch、

    感谢您的回复。 我有一个问题要问您:

    1、电流约为54.5mA,大约为2ms,这个短暂的峰值电流是否仍有风险?

    2.我的客户不相信 SN74HC164的 ABS 没有任何利润,所以我需要一些详细 的描述来说服他。

    您是否有任何文档或应用手册可以解释 SN74HC164的 ABS 存在超出 ABS 的风险、或者   为什么超过 ABS 会有风险?   

    此致、

    黄威斯利

    电子邮件:wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    如果工作条件超出绝对最大值、TI 无法保证可靠性和功能。 该器件可能能够很好地承受浪涌电流、但无法保证长期功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreyas

    感谢您的回答。

     我认为、如果我们有文档或应用手册来解释 SN74HC164的 ABS 、以及如果超过 ABS 会导致什么损坏、那将会更好。

    我们是否有这种纸张或文档?

    此致、

    黄威斯利

    电子邮件:wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    这是绝对最大值表下的脚注之一:

    应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。 这些仅为在应力额定值下的工作情况、对于这些额定值下的器件功能运行或者任何其它超出建议运行条件下的功能运行、在此并未说明。 长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。

    根据此脚注、在绝对最大值下运行可能会影响器件的可靠性。 只有在建议的工作条件下运行才能保证器件的寿命和可靠性。  

    很难说出器件将如何发生故障、并就此编写应用手册。 每个客户都有一个独特的用例、因此器件可能以多种不同的方式出现故障。 一个常见的问题是将过多的电流灌入输出 CAN、这会损坏 ESD 二极管或输出 FET。

    谢谢!

    卡兰