This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:禁用时 I/O 泄漏(OE =低电平)

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/860600/txs0108e-i-o-leakage-when-disable-oe-low

器件型号:TXS0108E

大家好、

我们的客户正在使用 TXS0108E、他们遇到了泄漏问题。

根据数据表说明、当 OE=0V 时、I/O 引脚应为高阻态。

但客户发现、当 Oe=0V 时、引脚14上存在泄漏电流。 这将导致无法打开其系统。

下面是 FA 报告。 故障 IC 的泄漏电流 为310uA、而正常芯片的泄漏电流仅为130uA。 (条件:引脚14 = 0.5V、VCCA = VCCB = OE = 0V)

30个样本中有6个 IC 存在此问题。 为什么可疑 IC 的泄漏电流 远高于正常电流? 变化非常大。

e2e.ti.com/.../QEM_2D00_CCR_2D00_1910_2D00_01136_5F00_EV-Report_5F00_TXS0108E.pdf

现在、客户希望了解当 OE 为低电平时的 I/O 泄漏或阻抗规格(最小值/最大值)、数据表中未指定该规格。

请您帮助提供数据吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CK、

    由于此问题已有 FA、请直接处理分配给问题的 CQE。