This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T08:SN74LV1T08无法在 TI.com 搜索引擎中找到

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/860133/sn74lv1t08-sn74lv1t08-couldn-t-find-in-ti-com-search-engine

器件型号:SN74LV1T08

大家好、

对于 SN74LV1T08、我们无法在 TI.com 中找到。(单通道、双输入)。

由于其独特的 VIH 规格、SN74LV1T08具有竞争力。 请帮助告知 TI.com 此问题。

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、罗伊、

    我不确定这里有什么问题。 您可以单击此主题上的链接、然后转至产品文件夹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    该器件位于参数搜索中的电压电平转换门部分。 单击下面的链接。

    您认为 VIH 在这方面是不同的、因此被归类为 TTL 兼容型 CMOS 输入。