This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS4558:Δt μ V/μ s (Δv 转换上升或下降速率)

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/860296/txs4558-about-t-v-input-transition-rise-or-fall-rate

器件型号:TXS4558

您好!

 

关于 TXS4558的输入转换上升或下降速率、我的客户提出了一个问题。

(问题)

当 Δt μ V/μ s Δ 5ns/V 时、对该器件有何影响?

在其应用中、该值大约为20ns/V。

我们了解到,如果建议范围超出范围,则无法保证电气特性。

在这种情况下、该器件是否可能会损坏?


此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    器件不会发生任何真正的损坏。 该器件的转换率主要是为了保持时序规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    我们是否可以知道此处考虑的应用是什么?

     20ns/V 应该正常、并且器件不会损坏、但应该牢记系统注意事项。