This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4046B:CD4046B 配置

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/860309/cd4046b-cd4046b-configuration

器件型号:CD4046B

您好,

关于 CD4046、我们目前希望通过该 PLL IC 锁定85K 方波信号。 对于此频率、请帮助推荐电阻器 R1、R2和 C1的推荐值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kun、

    数据表应指导您进行这些选择。 它必须根据您的系统参数/设计要求、因此我们无法给出建议。