This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G241:2通道缓冲器

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/860165/sn74aup2g241-2-ch-buffer

器件型号:SN74AUP2G241
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G34

大家好、

您能否帮助为以下条件推荐具有价格优势的器件?

2通道缓冲器  

3.0V ~ 3.3V 系统

VIL=0.2~0.3V、VIH=2.7-2.9V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bonnie、

    可能没有具有这些精确 VIH/VIL 值的器件、但您可以使用 SN74LVC2G34。