This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通道到时钟偏移澄清

Guru**** 2994240 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS02612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/855192/channel-to-clock-skew-clarification

器件型号:TXS02612
主题中讨论的其他器件: Mio

您好!

我将 TXS02612用作 SD 卡电压电平转换器、搭配 Zynq-7000 Xilinx FPGA 使用。 Xilinx 应答记录 AR# 63913 (Zynq - ZC702和 ZC706上的边际 SDIO 时序可能会在启动对 SD 器件的写入时导致数据 CRC 错误)建议在使用电压电平转换器时"可能违反 SDIO 规范中定义的2.0ns 输入保持时间"。 要解决此问题、"SD_DAT[0:3]和 SD_CMD 线路必须延长、以补偿电平转换器数据表中指定的最大通道偏斜"。 (www.xilinx.com/.../63913.html)

此建议也在 Xilinx Zynq-7000 SoC PCB 设计指南(UG933 -部分 MIO/EMIO IP 布局指南- SDIO (v1.13.1 p.68)中提供。

当我查看 TXS02612数据表中 VCCA=1.8V 时的开关特性(表见第12页)、CMD/DAT 从端口 A 到端口 B 的 tpd (最大值)不一定高于 CLK 的 tpd (最大值)。
    -当 VCCB=1.8V 时、针对 CMD (8ns)和 DAT (8.4ns)的 tpd (max)小于 CLK (9ns)的 tpd (max)。
    -相反、当 VCCB=3.3V 时、针对 CMD (5.7ns)和 DAT (5.8ns)的 tpd (max)高于 CLK (4.5ns)的 tpd (max)。


根据这些特性、可以得出结论:在某些情况下、缓冲器通道间时钟偏差可以为正(CMD/DAT 的缓冲延迟高于 CLK 的延迟)、在其他情况下、缓冲器通道间时钟偏差可能为负(CMD/DAT 的缓冲器延迟小于 CLK 的延迟)。

为了正确补偿 PCB 上的 TXS02612通道偏斜:
    -我需要知道 VCCA=1.8V/2.5V、而 VCCB=3.3V、如果数据表中给出的通道到时钟偏移(tsk (o))始终为正、即 CMD/DAT 端口的缓冲器延迟保证高于 CLK 端口的缓冲器延迟?


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只能保证数据表中写入的内容。 如果 CMD 和 DAT 线路的 tpd 最大值大于 CLK 的 tpd、这并不一定意味着 CLK 端口的缓冲器延迟将小于这两个通道。 延迟可能因器件而异、因此我们提供的范围可保证所有器件都打开。 TPD 也会随温度而变化、该范围涵盖了器件的整个工作温度范围。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    为清楚起见、如果数据表中给出的通道到时钟偏差(tsk (o))为1.48ns、则意味着 CMD/DAT 端口到 CLK 端口的偏差可以从-1.48ns 到 +1.48ns 不等? 换句话说、如果 CMD/DAT 和 CLK 信号在缓冲器输入端对齐、CMD/DAT 信号可以在 CLK 输出前的1.48ns 或 CLK 输出后的1.48ns 内输出?

    如果是这样、为了遵循 Xilinx 关于 延长 DAT/CMD 线路以补偿最大通道偏差的建议(有关详细信息、请参阅第一篇文章)、DAT/CMD 布线应比 CLK 布线至少长10英寸(使用150PS/IN 的传播延迟)。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认之前的陈述?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    很抱歉耽误您的时间、是的、规格表明时钟和通道之间的间隔不会大于1.48ns。