This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT08Q-Q1:输入转换上升或下降速率

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT08Q-Q1, SN74HCS08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/857681/sn74ahct08q-q1-input-transition-rise-or-fall-rate

器件型号:SN74AHCT08Q-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74HCS08-Q1

您好!

器件 SN74AHCT08Q-Q1建议的最大输入转换上升或下降速率为20ns/V  在我的设置中、VCC 的上升时间为 10%到90% 、大约为150ns、这意味着 输入转换上升时间=~38ns。 这个时序值我不能使它更小、因为它来自栅极驱动器器件。 应用手册中写道、这可能会导致输出振荡、而我可以使用 施密特触发器来实现、但这是必要的两种情况、也会影响成本。

我想知道、如果电路设计中必须非常严格地考虑这个输入转换上升吗?

提前感谢、

Tobias Fernandes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tobias、

    是的、存在推荐的转换率是有原因的。 TI 只能保证器件在数据表中列出的建议运行条件内的性能。 如果驱动输入的速度比此慢、则可能会看到意外操作。

    您的系统是否需要 TTL 兼容性? 如果没有、您可以改用 SN74HCS08-Q1、该器件包含施密特触发输入以及符合汽车标准的四路与门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。