This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT125:SN74ABT125结温

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/860074/sn74abt125-sn74abt125-junction-temperature

器件型号:SN74ABT125

你好。 SN74ABT125D 的结温是多少。 数据表中似乎没有明确说明这一点。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    简短答案、150°C。

    下面提供了一个常见问题解答、其中提供了更多详细信息: