This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108的最高性能

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, SN74AUC17, SN74AUC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/859902/lsf0108-maximum-performance-of-lsf0108

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: SN74AUC17SN74AUC244

可能涉及的人员、

我需要   将一组3.3V CMOS 信号单向传输至1.8V。

这些信号的时钟速率为170MHz。

LSF0108是否可以以170MHz 的频率传输信号?  如果不是、TI 还有其他器件可以实现它吗?

谢谢

SERM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 在高频下需要非常强的上拉电阻器、甚至170 MHz 也太大。

    但是、对于单向降压转换、您可以使用具有由较低电源供电的过压容限输入的缓冲器。 对于1.8V 下的170MHz、您需要 AUC 系列、例如 SN74AUC17 (6个通道)或 SN74AUC244 (8个通道)。