This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T34:如何定义最大工作频率?

Guru**** 2503205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/859759/sn74aup1t34-how-to-define-the-max-working-frequency

器件型号:SN74AUP1T34

大家好、

我搜索了整个数据表、找不到有关最大工作频率的一些信息、只有延迟和曲线显示在10Mhz 以下工作。

通常、这些产品如何知道最大工作频率是多少。

谢谢你。

Penn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何选择小尺寸逻辑 器件显示单电源门的官方频率:

    作为安全估算、您可以使用传播延迟时间作为传输单个位所需的最大时间。 例如、从1.8V 转换为3.3V、负载为5pF 时、最大 tpd 为7.88ns、因此估算的最大数据速率为126.9Mbps、或频率为63.4MHz。 (实际速率略高于此估算值、因为允许输入电压在输出完成切换之前更改一段时间。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    非常感谢。 垂直清除。

    Penn