This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MOSFET 漏源极短路。

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18541F5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/859324/mosfet-getting-short-drain-to-source

主题中讨论的其他器件:CSD18541F5

降级器、

我们在设计中使用 BSP318S、我们面临漏极和源极短路的问题。

您能否帮助我们找出可能的根本原因并为其推荐替代 TI 器件?

请分享电子邮件 ID、以便我可以分享更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narayan、

    感谢您的查询。 漏极到源极短路是 MOSFET 中非常典型的故障模式。 有许多可能的原因。 如果不详细了解应用、我很难确定 FET 出现故障的原因。 至于替代器件、TI 不会在 SOT-223封装中制造任何 FET。 然而、我们确实制造了一个导通电阻较低的极小型60V N 沟道 FET:CSD18541F5。 我建议联系 BSP318S 的供应商、了解它们是否有助于确定 FET 故障的原因。 如果您想直接与我联系、请通过 e2e 向我发送朋友请求、我们可以进行进一步沟通。