This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS4555:ISO7816-3兼容性

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS4555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/859305/txs4555-iso7816-3-compatibility

器件型号:TXS4555

大家好、

TXS4555数据表中介绍了它可以支持基于 ISO7816-3规格的电源序列。

我想知道用于确认此功能的测试设备。

如果有的话、您能给我提供这方面的测试报告吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    这由设计保证、字符数据不会显示任何已完成的特定 ISO7816-3测试。

    数据表规格表中提到的所有电气规格均已通过验证。