This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:-query about SN74LVC1G07DBVR

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07, SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/859410/sn74lvc1g07--query-about-sn74lvc1g07dbvr

器件型号:SN74LVC1G07
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G34

尊敬的团队:

请您解释 一下 SN74LVC1G07DBVR-IC 如何同时运行 驱动器/缓冲器以及 漏极开路。

此致、

Vairavan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "驱动器/缓冲器"意味着输出不是反相的。

    "开漏"意味着输出仅驱动低逻辑电平。

    SN74LVC1G07始终作为开漏驱动器/缓冲器运行。 我不理解你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回复、

    根据我的理解,开漏输出需要一个上拉电阻  器,输出才能正确地“输出高电平”。  

    如果该 IC 无需上拉电阻即可工作、则数据表中提到的开漏输出的含义是什么。

    此致、

    Vairavan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您希望具有已定义的高电压、确实需要一个上拉电阻器。

    如果您有一条总线(例如 I²C Ω)、其中多个发送器必须能够同时驱动低电平、而不会与其他发送器发生冲突、那么您需要开漏驱动器和上拉电阻器。

    如果只想灌入电流(例如、驱动 LED 阴极或将 PNP 晶体管的基极拉低)、则无需上拉电阻器。

    如果没有理由使用开漏输出、则应改用 SN74LVC1G34等推挽驱动器。