This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:用于以太网 MII Tx Clk?的电压转换器

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/858783/txs0108e-voltage-translator-for-ethernet-mii-tx-clk

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245

你(们)好

IM 将 MII/GMII/RGMII 以太网物理层与 FPGA 连接。

我需要将1.8V (FPGA)的电压转换为3.3V 以太网 PHY、因此我使用的是 thisTXS0108E

我将信号 ETH_MII_TXCLK、RCRVD CLK 信号连接到电压转换器 TXS0108E

以太网 phy 时钟为25MHz。

我能否将此转换器用于 ETH_MII_TXCLK、RCRVD CLK

请建议