This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS08:SN74LS08NSR

Guru**** 2938610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/859082/sn74ls08-sn74ls08nsr

器件型号:SN74LS08

对于器件型号"SN74LS08NSR"、根据数据表、上述封装为"NS"、但"NS"封装没有符号表示、除此之外、所有其他封装都在数据表第一页的符号上方提到。 因此、请确认包含 "NS"封装引脚分配的符号。

 其他器件型号也存在相同问题、如 "SN74LS32NSR"和"SN74LS123NSR"所述。 请参阅随附的图像并尽快回复...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhan、

    您的图片未正确贴附、但我相信我理解您所谈论的内容。 您可以对 D 使用引脚分配、因为它将对 NS 完全相同。