This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC567:LMC567中的相位与放大器;振幅(锁定)检测器

Guru**** 2615725 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC567, LMC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/857724/lmc567-phase-amplitude-lock-detector-in-lmc567

器件型号:LMC567
主题中讨论的其他器件: LMC555

尊敬的论坛成员:

我对(模拟)锁相环感兴趣(Signetics 之前的 NE56x 系列及其后代)。

我想知道 CMOS 567在内部是否使用经典的 Gilbert 细胞(也称为平衡混频器、由3个差分对组成)来实现其探测器或其他替代解决方案。

例如:

使用模拟开关:信号由0deg VCO 信号进行切换、其反相(180deg)形式 由180度 VCO 信号进行切换、并合并开关输出、然后转换为电流 (请注意、LMC567相位和锁定检测器根据数据表方框图具有电流输出、并通过 VDD 和 VSS 之间的电阻器串对特定电压电平(0.67VDD 等)进行偏置)。

我假设 LMC567 VCO 基于 LMC555电路。 我不知道这是否正确。

我还有一个问题:为什么 LMC568已停产? 它是一 款真正的线性(通用)器件(具有线性 VCO V-f 特性、例如可替代常用的 NE/LM565)。

感谢您的提前回复。

此致、

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    它似乎不是音频产品。 我会尝试联系合适的人员来帮助您!

    此致、

    Alix WAN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    根据团队的确认、除了申请之外、这些问题、我很抱歉我无法回复您。 我将关闭此帖子。

    谢谢、此致、

    Alix Wan。