This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4046A:CD74HC4046A 输出无法锁定

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/858620/cd74hc4046a-cd74hc4046a-output-can-not-be-locked

器件型号:CD74HC4046A

大家好、

我的客户正在使用 CD74HC4046A。 原理图如下所示。

引脚14和引脚3均为327.68Hz。 引脚4上的目标输出为1.6384MHz。 但 实际上、引脚4上的输出无法锁定、并且它始终在变化。  

但是、当我们将引脚14和 引脚3调整为50Hz 时、引脚4上的输出可锁定为1.6384MHz。 那么、您能帮助分析一下吗? 谢谢。

此致,

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我很乐意帮助分析这个问题。 您能否在器件锁定时和未锁定时提供器件的示波器捕获? 如有可能、请显示引脚3、4、9和14信号。