This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G175:74LVC1G175DCKRG4 P2P 器件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G374, SN74LVC1G80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/858512/sn74lvc1g175-74lvc1g175dckrg4-p2p-device

器件型号:SN74LVC1G175
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G374SN74LVC1G80

大家好、

您是否具有74LVC1G175DCKRG4 P2P 设备、但条件低于以下条件?

PIN4 Q =非门芯片?

74LVC1G175DCKRG4、加电默认引脚4_Q 为开漏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有一个触发器、如 SN74LVC1G374、它具有三态输出、您可以将该器件作为高阻抗供电、并将输出与弱上拉电阻器连接至高电平。

    但是、1G374没有您所需的反相输出。 SN74LVC1G80具有反相输出、但没有三态输出。

    谢谢!

    卡兰