This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:如何从 TXB0108DQS 器件读取输入

Guru**** 2940350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/858519/txb0108-how-to-read-input-from-txb0108dqs-devices

器件型号:TXB0108

您好!

我们使用的硬件包含"TXB0108DQS"电平转换器。 该芯片的第14个引脚连接到我们的 GPIO 之一。 我需要从内核读取此 GPIO 的状态、但 kernerl 没有/sys/class/gpio. 文件系统中。  

因此、如果我读取 TXB0108DQS 寄存器、它可能会有所帮助。 您能指导我读取 GPIO 的状态吗?

此致、

Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 是一款纯硬件器件、可通过硬件机制进行只读。

    GPIO 引脚是读取该值的唯一方法。
    请注意、/sys/class/gpio 文件已被弃用、您应该使用字符器件 API (请参阅 示例程序)。