This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4013B:开/关问题

Guru**** 2940070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/853359/cd4013b-on-off-issue

器件型号:CD4013B

尊敬的 TI:

我一直在使用 CD4013来控制特定器件的开/关。 通过在 IC 的时钟引脚上提供一个正边沿电压触发器来生成关断/导通。 Q bar 的输出连接到 D 输入、RESET 接地。 该逻辑适用于大多数器件。

在某些特定情况下、时钟引脚上的电压会漂移、这会导致器件自动开/关。 您能向我解释一下这种情况吗?

谢谢、

此致、

Raahul Bharadwaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时钟引脚是高阻抗 CMOS 输入。 如果电压不是有效的逻辑电平、则驱动该信号的电路出现问题(请显示原理图)、或者输入已损坏(可能是由于 ESD 或过压)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 ESD 安全环境中处理 IC。 我们的假设是、当 IC 组装到电路板上时、ESD 故障的几率会非常小、因为可能存在多条路径。 在 PCB 上组装 IC 时、是否有可能发生 ESD 故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内置 ESD 保护旨在处理自动组装过程中发生的 ESD。 驱动电路或由其产生的过压更有可能导致问题。 请显示原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。 原理图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能将未使用的 CMOS 输入保持断开状态。

    µs 上 RC 滤波器的时间常数为100 μ s。 因此上升沿将超过 trCL 限制。

    但这两种情况都不可能以这种方式损坏 CLK 输入。 我想您在触摸开关时会获得 ESD。 尝试添加一些保护措施、例如从 GND 到 VCC 的串联二极管以及 CLK 前的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens Ladisch!