This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC00-Q1:某些输入中的输出状态

Guru**** 2505195 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC00-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/857695/sn74hc00-q1-output-status-in-some-input

器件型号:SN74HC00-Q1

大家好、团队、

只需在不同输入下与您再次确认 SN74HC00-Q1的输出状态。

在数据表中、描述了以下三个输入和输出。

当 A=H、B=X 时、输出如何?

当 A=X、B=H 时、输出如何?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    X 表示"无关"、更具体地说、输入可以是高电平或低电平、输出保持不变。

    "X"用于将真值表从4行减少到3行。 完整的真值表为:

    A B Y
    h h L
    L h h
    h L h
    L L h
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Emrys。