This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G14:SPICE 模型查询

Guru**** 2615175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G14, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/857583/sn74aup1g14-spice-model-query

器件型号:SN74AUP1G14
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

尊敬的 TI 专家:  

您能否为 SN74AUP1G14提供 SPICE 模型?  

此致、

Zhipei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhipei、

    是的、可以在这里找到。 如果您需要此行为模型的 SPICE TINA-TI 测试台、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../SN74AUP1G14.cir

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    谢谢。 了解行为模型很好。 在模型的仿真中、我无法重复实际测试中产生的占空比问题。 总之、谢谢!

    Zhipei